Wolfspeed 与 FIRST 展开合作,赞助北卡罗来纳州、加利福尼亚州、阿肯色州和亚利桑那州的机器人大赛
Wolfspeed 认为每个人都应该有机会获得 STEM 教育并从中脱颖而出。因此,Wolfspeed 宣布赞助 FIRST® 机器人大赛,以促进为公司机构所在地的社区提供 STEM 教育。
北卡罗来纳州达勒姆市 – 2022 年 12 月 8 日讯 – 全球碳化硅技术引领者 Wolfspeed, Inc. (NYSE: WOLF) 今天宣布向 FIRST® 机器人大赛提供赞助。作为极具实操性的 STEM(科学,技术,工程和数学)项目,这一机器人大赛既有体育运动的兴奋元素,又不失科学和技术的严谨特质。本次赞助支持基于 Wolfspeed 之前与 FIRST 机器人大赛建立的友好关系。早在 2019 年 11 月,Wolfspeed 便首次宣布向纽约州立大学理工学院基金会捐赠 25,000 美元,以便为纽约州立大学理工学院 FIRST® (For the Inspiration and Recognition of Science and Technology) 团队和纽约尤蒂卡的 Muccbots 团队提供支持。
Wolfspeed 多样性、公平性和包容性部门的高级总监 Tamara Pearce 表示:“我们很高兴成为所在社区的 FIRST® 机器人大赛赞助商。35 年来,我们公司不断创新,很自豪地能够不断群策群力,参与到共同打造解决方案并让世界变得更美好的过程中。虽然大赛未来可能创造的成果尚不清晰,但是毫无疑问这个项目将有助于培养成功所需的求知欲和问题解决能力,有助于应对未来可能出现的任何挑战。”
FIRST 属于青年服务非营利组织,在推动 STEM 教育方面处于世界前列。他们的高中生项目 FIRST 机器人大赛会考验学生团队构建和编程工业级机器人的能力,获胜团队最终将与联盟中的其他团队进行现场比赛,并参加一年一度的 FIRST 锦标赛。这一项目仿照真实的工程场景而构建,并会培养合作、资金募集和营销等附加技能。2023 年的比赛主题将聚焦联合国的可持续发展目标,即确保所有人能够获得可负担的、可靠的和可持续的能源。Wolfspeed 的员工此前曾在阿肯色州地区的比赛中担任评委以提供支持。
FIRST 机器人大赛的高级项目总监 Collin Fultz 表示:“多亏了他们对 STEM 项目的持续投入支持,未被充分代表的人群的机会差距才得以充分缩小。因此,我们很荣幸获得 Wolfspeed 的赞助支持。Wolfspeed 碳化硅技术将有效助力开创清洁能源的未来,并将帮助到所有人。同时,此次合作将为我们的参赛者提供一个重要范本,为其展示团队工作将如何开辟更光明的未来道路。”
Wolfspeed 致力于在实验室和当地社区创造积极的变化,而 STEM 教育是公 司核心价值观的重要组成部分。Wolfspeed 宣布的可持续发展目标表明,Wolfspeed 正致力于在 2025 年之前在其主要公司机构所在地建立 100% 的 STEM 合作伙伴关系。作为北卡罗来纳州达勒姆、加利福尼亚州摩根山、阿肯色州费耶特维尔,以及亚利桑那州梅萨的 FIRST 机器人大赛的赞助商,Wolfspeed 在履行这一承诺方面取得了良好的进展。
关于 FIRST
FIRST 是一个机器人社区,通过为 4-18 岁的青少年 (PreK-12) 提供兼具包容性和团队性的机器人项目,助力年轻人为未来做好准备。参与者可以在学校或有组织的课后计划中开展这些项目。在包括 200 多家财富 500 强公司在内的志愿者、教育工作者和赞助商的全球支持系统的推动下,团队秉承 FIRST 核心价值观,着手开展研究、资金募集、设计、建造工作,并在年度挑战中展示他们的成果。FIRST 是由功成名就的发明家迪恩·卡门于 1989 年创立的国际性非营利组织,对于高中以外的 STEM 学习、兴趣和技能开发,能够带来有力影响。FIRST 项目的参与者和“毕业生”可以接受教育并发现就业机会、赢取专属奖学金 并博得雇主青睐,以及在 FIRST 社区中获得一席之地。前往 firstinspires.org 了解详情。
关于 Wolfspeed
Wolfspeed(NYSE: WOLF)引领碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)技术在全球市场的采用。我们为高效能源节约和可持续未来提供业界领先的解决方案。Wolfspeed 产品家族包括了 SiC 材料、功率开关器件、射频器件,针对电动汽车、快速充电、5G、可再生能源和储能、以及航空航天和国防等多种应用。我们通过勤勉工作、合作以及对于创新的热情,开启更多可能。了解更多详情,敬请访问 www.wolfspeed.com。
Twitter:@Wolfspeed
LinkedIn:@Wolfspeed
Wolfspeed® 是 Wolfspeed, Inc. 的注册商标。FIRST® 是 For Inspiration and Recognition of Science and Technology 的注册商标。
###
FIRST 联系信息:
媒体关系部:
Haley Morse
通讯部高级经理
603-666-3906 x494
hmorse@firstinspires.org
Wolfspeed 联系信息:
媒体关系部:
Melinda Walker
公司通讯部总监
818-261-4585
media@wolfspeed.com
投资者关系部:
Tyler Gronbach
投资者关系部副总裁
919-407-4820
investorrelations@wolfspeed.com