Wolfspeed Logo

Main menu navigation

  • 产品

    • 碳化硅功率模块
    • 分立式碳化硅MOSFET
    • 分立式碳化硅肖特基二极管
    • 碳化硅 MOSFET – 裸芯片
    • 碳化硅肖特基二极管 – 裸芯片
    • 参考设计
    • 栅极驱动板
    • 评估套件
    • 材料产品
  • 应用

    • 人工智能

      • 数据中心和服务器电源
      • 不间断电源
    • 汽车

      • 电动汽车动力总成
      • 车载充电机
      • 车载 DC/DC 转换器
    • 电动交通

      • 商用、建筑与农业车辆
      • 火车和牵引
    • 工业电机

      • 低电压电机驱动
      • 热泵与空调
      • 伺服驱动
    • 可再生能源

      • 储能系统
      • 快速充电
      • 太阳能系统
      • 户用和轻型商业太阳能系统
      • 工业和商业太阳能系统
    • 材料应用
  • 工具 & 支持
  • 公司

    • 关于
    • 地点
    • 高层领导
    • 强大的视角
    • 品质
    • 可持续性
    • 新闻
    • 活动
  • 职业
  • 投资者
  • English
  • 简体中文 - Chinese (Simplified)
  • 繁體中文 - Chinese (Traditional)
联系
View Cart
案例分析

加速新能源工业交通

Stercom 采用 Wolfspeed 碳化硅,实现高耐久、可扩展的 OBC

Jan 21, 2026

    Article

    引言 

    越来越多的新能源汽车用户希望借助不断扩展的充电网络充分利用他们的电池,来为家庭、本地电网、另一辆车进行供电,或者通过双向充电机从任何这些负载端接收电力。这一概念被恰当地命名为"车联万物"(V2X, Vehicle-to-Everything),是 Stercom 采用 Wolfspeed 碳化硅共同推动更便捷、更高效充电技术发展的重要路径之一。

    Stercom 和 Wolfspeed 携手合作,首次将 V2X 应用于带来通用电网兼容性的乘用车,扩展到非公路重型车辆、商用卡车和船舶应用等高功率新能源交通,使之也能从再生能源中受益(并为之做出贡献)。工业车辆是主要的排放源之一,Stercom 致力于塑造其能够更长时间的持续运行,同时减少总体碳足迹。

    挑战:
    • 在不影响效率或充电时间的情况下实现双向功率传输
    • 提供能够在苛刻环境中运行的高耐久性系统
    • 必须真正可扩展,并支持全球几乎所有的电网电压和配置
    解决方案:
    • 始于 2021 年的联合技术合作伙伴关系,随着 Stercom 在其下一代 OBC 中采用 Wolfspeed 第四代 (Gen 4) 技术而加速推进
    创新:
    • 一款 22 kW的车载充电机,能够在小于3 小时内完成交流充电
    • 低杂散电感和高度紧凑的 1200 V 第四代 (Gen 4) WolfPACK 模块,确保了更简化的系统设计,非常适合并联并行连接多达 8 个 Stercom OBC
    • 模块的低导通损耗和低开关损耗性能实现了 97% 的 OBC 效率

    一款"全能型"OBC,毫不妥协

    Stercom 的愿景是开发一款具有通用电网兼容性(UGC)和适用于所有高电压电池类型的可选自适应充电功能的 22 kW OBC。这一愿景是在全球对快速充电系统进行了数年投资之后迅速提出的。凭借 CAN 接口和诊断功能,Stercom 的设计将能够无缝集成到大多数全球充电标准和网络中。但在工业车辆中实现更高效率和更短充电时间是另一个优先事项,而且是不容妥协的。

    众所周知,碳化硅开关具有比 IGBT 更优秀的反向工作能力,这使得碳化硅自然成为 Stercom 双向设计的理想选择。但考虑到该系统将搭载在长途车辆之中,效率和耐久性是必不可少的。这时,Wolfspeed 的第四代 (Gen 4) 1200 V WolfPACKTM 功率模块应运而生:

    Product shot of the Wolfspeed WolfPACK SiC Power Module in the GM3 package.
    Stercom 的下一代 V2X 充电机采用 Wolfspeed 第四代 (Gen 4) CHB011M12GM4 和 CBB011M12GM4 WolfPACKTM 功率模块

    为持久耐用而打造的系统

    建立在两家公司技术实力基础上的多年合作后,最终诞生了两款 22 kW V2X OBC:550 V / 70-A 及 950 V / 40-A。两种设计均通过采用 1200 V WolfPACK 模块实现了出众的 97% 效率。AC-DC 部分采用了 CHB011M12GM4T 进行三电平转换,这显著降低了动态损耗,从而实现磁性元件的大幅缩小和成本降低。隔离式 DC-DC 级采用 CBB011M12GM4T,通过小型隔离变压器实现高频转换。符合 ISO-26262 功能安全标准的 OBC 带来了额外的信心,得益于 Wolfspeed 改进的抗宇宙射线能力,它们可以在任何海拔高度运行。对 ISO 16740-4 标准的符合性进一步增强了系统的安全性和耐用性,这是一项评估道路车辆气候负载的全球标准。

    “当我们开始合作时,我们相信 Wolfspeed 能够实现 OBC 所需的效率。随着我们进一步推进下一代 OBC 的开发,我们对第四代 (Gen 4) WolfPACK 模块技术无与伦比的热表现和稳定性感到惊喜。”

    Bernd HornStercom 销售主管
    22kW block diagram that shows a Stercom onboard charger in a common use case scenario
    上图框图展示了一个典型的 22 kW 应用案例

    合作的力量

    作为全球最先进碳化硅半导体技术的开创者,Wolfspeed 在整个设计过程中提供了手把手的实操支持,帮助客户最大化碳化硅的优势。这一理念指导着 Wolfspeed 与市场创新者的合作,并助力开发全球最具颠覆性的技术。

    “Stercom 在新能源汽车充电应用中优先考虑最大适应性的创造性愿景不仅令人印象深刻,而且对可持续的未来至关重要。Wolfspeed 追求无可争议的技术领先地位也同样重要,我们共同应对技术难关,确保其系统性能始终不受影响。我对这次合作的结果感到非常满意。”

    Guy Moxey Wolfspeed 副总裁兼工业和能源副总经理
    A silicon carbide wafer against a black background. The wafer is tilted so that the light source catches it and make it look like the sun coming up. It reads "The power to make it real" with the words "EV, E-Mobility, Energy, AI" underneath.

    关于 Stercom Power Solutions GmbH

    Stercom 成立于 2014 年,愿景是通过新的想法和创新帮助塑造一个宜居和生态的未来。高效安全的储能和优化的充电技术是我们对生态进步的贡献。Stercom 的公认专家团队非常重视从构思到实施、再到集成和认证的全过程服务,并为您的挑战开发最佳可能的技术。如需了解更多信息,敬请访问 www.stercom.de/en/

    Gray and green Stercom wordmark. It serves as Stercom's logo.
    技术支持功率应用在线讨论平台
    申请样品访问样品中心
    SpeedFit 设计仿真器创建一个设计

    支持

    技术支持功率应用在线讨论平台
    申请样品访问样品中心
    SpeedFit 设计仿真器创建一个设计

    更多文章

    查看所有

    采用 Wolfspeed 顶部散热 (TSC) 碳化硅功率器件进行设计

    通过Wolfspeed即将推出的新型顶部散热(TSC) MOSFET和肖特基二极管,优化热管理并节约能耗。
    继续阅读  技术文章

    第 4代碳化硅技术:
    重新定义高功率应用的性能和耐久性

    继续阅读  白皮书

    在低电压电机驱动中使用 Wolfspeed SiC 进行设计的优势 

    继续阅读  技术文章

    Footer

    Wolfspeed Logo

    Social Media

    Footer Navigation

    • 联系
    • 哪里购买
    • 授权
    • 供应商和承包商

    Legal

    • 隐私政策
    • Cookie 政策
    • 使用条款
    • 可及性
    版权 © 2026 Wolfspeed, Inc.