Wolfspeed Logo

Main menu navigation

  • 产品

    • 碳化硅功率模块
    • 分立式碳化硅MOSFET
    • 分立式碳化硅肖特基二极管
    • 碳化硅 MOSFET – 裸芯片
    • 碳化硅肖特基二极管 – 裸芯片
    • 参考设计
    • 栅极驱动板
    • 评估套件
    • 材料产品
  • 应用

    • 汽车

      • 电动汽车动力总成
      • 车载充电机
      • 车载 DC/DC 转换器
    • 电动交通

      • 商用、建筑与农业车辆
      • 火车和牵引
    • 工业

      • 数据中心和服务器电源
      • 不间断电源
    • 工业电机

      • 低电压电机驱动
      • 热泵与空调
      • 伺服驱动
    • 可再生能源

      • 储能系统
      • 快速充电
      • 太阳能系统
      • 户用和轻型商业太阳能系统
      • 工业和商业太阳能系统
    • 材料应用
  • 工具 & 支持
  • 公司

    • 关于
    • 地点
    • 高层领导
    • 强大的视角
    • 品质
    • 可持续性
    • 新闻
    • 活动
  • 职业
  • 投资者
  • English
  • 简体中文 - Chinese (Simplified)
  • 繁體中文 - Chinese (Traditional)
联系
View Cart

面包屑导航

  • 主页
  • 知识中心
  • MOSFET
  • 采用 Wolfspeed 顶部散热 (TSC) 碳化硅功率器件进行设计
MOSFET

采用 Wolfspeed 顶部散热 (TSC) 碳化硅功率器件进行设计

Aug 29, 2025

    Article

    面对电力电子应用与日俱增的需求,高电压系统研发工程师正更多地转向采用碳化硅 (SiC) 方案,借助其固有的温度特性和开关性能优势。工程师们常常面临多方面的系统设计要求,包括需要具备多供应商兼容的封装,能够满足严格的功率密度限制、且可以应对散热设计受限的问题。

    Wolfspeed 面向汽车和工业市场发布商业化量产的顶部散热封装器件,来扩展系统设计选项。U2 封装可作为对其他供应商生产的 MOSFET 的直接替代,为客户成熟的设计提供了采购灵活性,并改善了封装爬电距离,以支持 650 V 至 1200 V 系统的设计。

    顶部散热 (TSC) 封装的系统级优势

    大多数标准的表面贴装分立功率半导体器件通过与电路板 (PCB) 直接接触,从器件底部散热,PCB 下方附有散热器或冷却板。这种方法在许多不同的电力电子应用中都很常见,特别是在PCB安装和散热器设计不受到系统尺寸和重量严格限制的应用场合。

    Illustration showing how the TSC package can help with heat dissipation

    另一方面,顶部散热 (TSC) 器件通过封装的上表面散热。在顶部散热 (TSC) 封装内部,芯片直接焊接在顶部漏极铜框架上,芯片通过封装上表面导热到上方的散热器。相对于传统底部散热封装,顶部散热 (TSC) 封装可以实现更大的耗散功率和更优的散热性能,助力客户从容应对系统热设计要求。

    顶部散热 (TSC) 设计还允许双面使用 PCB,因为 PCB 下表面不再需要用于散热器贴装。下图显示了标准底部散热 SMD 封装与 Wolfspeed 顶部散热 (TSC) 封装的热阻 (Rθ) 网络对比。将散热器从 PCB 热路径中移除不仅改善了整体系统热阻抗,还允许自动化组装,这可以提高生产效率,从而实现更高效和更具成本效益的解决方案。

    Bar Chart showing A ~50% reduction in thermal resistance network is possible with TSC packages
    图:采用顶部散热 (TSC) 封装,系统热阻可降低约 50%

    在苛刻环境中稳定运行

    随着 800 V 车辆架构在纯电动汽车 (BEV) 领域的普及,系统设计工程师必须确保高电压系统安规要求从原先基于 400 V 的设计演进。Wolfspeed 帮助系统设计工程师应对这一挑战的一种方法是扩大封装的爬电距离,以防止破坏性的电击穿事件。Wolfspeed 的 U2 顶部散热(TSC) 封装在横跨爬电槽上的标准爬电距离为 4.1 mm,或避开爬电槽的爬电距离为 4.83 mm,比市场上同类封装的解决方案提高了 10% 的爬电距离。Wolfspeed 还设计优化了 U2 封装的漏极引脚,以提高系统制造可靠性,降低系统组装过程中刺穿绝缘热界面材料的风险。

    除了更可靠的封装设计,汽车设计工程师现在还可以针对基于Wolfspeed第四代 (Gen 4) 芯片技术的顶部散热 (TSC) 器件进行样品申请。Wolfspeed 第四代 (Gen 4)  MOSFET 在全温度范围内具备业界领先的开关性能,并具有宽 Vgs 兼容性,允许 +18 V 和 -0 V 门极驱动。第四代 (Gen 4) 技术还具有体二极管软恢复特性,可在关断时刻产生更低的 Vds 峰值 — 这使得 Wolfspeed 第四代 (Gen 4) MOSFET 能应对更严酷工况并且具有更低的 FIT 失效率。像Wolfspeed 第四代 (Gen 4) 1200V 25 mΩ MOSFET 这款新器件已完成车规级 AEC-Q101 认证,使得这一性能领先的器件可随时被用于客户设计和测试。

    Top Side Cooling Pin View

    满足您设计需求的丰富产品组合

    Wolfspeed 的表面贴装顶部散热 (TSC) 产品提供从 650 V 到 1200 V 的系列产品组合。符合车规级 AEC-Q101 标准的 1200 V 器件即将发布,涵盖 16 mΩ 至 160 mΩ 范围。工规器件可作为预生产或生产就绪样品提供。

    浏览 TSC (U2) 分立 SiC MOSFET

    两种简单上手的入门方法

    • “复制+粘贴” Wolfspeed参考设计:采用顶部散热 (TSC) U2 封装的 13 kW 高效率电机驱动逆变器。Wolfspeed 的 13 kW 汽车电机驱动参考设计展示了 U2 封装器件在电动汽车暖通空调 (HVAC) 系统中的优势。通过基于碳化硅 (SiC) 的系统设计,优化 HVAC 系统的效率和工作温度范围,助力 OEM 厂商推广 15 分钟内快速充电方案,同时还在汽车的整个使用寿命期内延长每次充电的续航里程。
    • 下载应用指南,助力简化您的组装:我们的应用专家解释了顶部散热 (TSC) 表面贴组装和安装注意事项以及热测量分析。该文档还包括了对顶部散热 (TSC) 封装进行的广泛热界面材料 (TIM) 研究及系统级测试结果。
    技术支持功率应用在线讨论平台
    申请样品访问样品中心
    SpeedFit 设计仿真器创建一个设计

    支持

    技术支持功率应用在线讨论平台
    申请样品访问样品中心
    SpeedFit 设计仿真器创建一个设计

    更多文章

    查看所有

    Wolfspeed 全新 1700 V MOSFET 技术,助力重塑辅助电源系统的耐用性和成本

    继续阅读  技术文章

    Wolfspeed 功率模块如何为三相工业低电压电机驱动带来变革

    继续阅读  技术文章

    第 4代碳化硅技术:
    重新定义高功率应用的性能和耐久性

    继续阅读  白皮书

    Footer

    Wolfspeed Logo

    Social Media

    Footer Navigation

    • 联系
    • 哪里购买
    • 授权
    • 供应商和承包商

    Legal

    • 隐私政策
    • Cookie 政策
    • 使用条款
    • 可及性
    版权 © 2026 Wolfspeed, Inc.