Wolfspeed Logo

Main menu navigation

  • 产品

    • 碳化硅功率模块
    • 分立式碳化硅MOSFET
    • 分立式碳化硅肖特基二极管
    • 碳化硅 MOSFET – 裸芯片
    • 碳化硅肖特基二极管 – 裸芯片
    • 参考设计
    • 栅极驱动板
    • 评估套件
    • 材料产品
    • 专利
  • 应用

    • 人工智能

      • 数据中心和服务器电源
      • 不间断电源
    • 汽车

      • 电动汽车动力总成
      • 车载充电机
      • 车载 DC/DC 转换器
    • 电动交通

      • 商用、建筑与农业车辆
      • 火车和牵引
    • 工业电机

      • 低电压电机驱动
      • 热泵与空调
      • 伺服驱动
    • 可再生能源

      • 储能系统
      • 快速充电
      • 太阳能系统
      • 户用和轻型商业太阳能系统
      • 工业和商业太阳能系统
    • 材料应用
  • 工具 & 支持
  • 公司

    • 关于
    • 地点
    • 高层领导
    • 强大的视角
    • 品质
    • 可持续性
    • 新闻
    • 活动
  • 职业
  • 投资者
  • English
  • 简体中文 - Chinese (Simplified)
  • 繁體中文 - Chinese (Traditional)
联系
    View Cart

    面包屑导航

    • 主页
    • 公司
    • 新闻与活动
    • 新闻
    • Wolfspeed 发布新一代技术,推出业界最低导通电阻的碳化硅 MOSFET
    企业, 功率

    Wolfspeed 发布新一代技术,推出业界最低导通电阻的碳化硅 MOSFET

    Jun 09, 2026
      • Wolfspeed 第五代 (Gen 5) 碳化硅 (SiC) MOSFET 技术在比导通电阻方面实现重大突破,相较目前市面同类 1200 V 竞品方案,效率最高可提升27%
      • 该项技术彰显 Wolfspeed 深耕碳化硅 (SiC) 功率器件、赋能实现真正耐久系统的坚定承诺
      • 依托 Wolfspeed 已完成认证、可爬坡量产且高度自动化的 200 mm 制造平台,为汽车及工业领域客户提供快速、低风险的市场化解决方案

      美国东部时间 2026 年 6 月 9 日,北卡罗来纳州达勒姆市 — 碳化硅 (SiC) 领域行业引领者 Wolfspeed 公司宣布推出第五代技术,将为下一代 1200 V 和 750 V 汽车及工业应用带来效率方面的性能跨越式提升。

      Line Graph showing 1200 V performance trend of chip RSP (total area) at 175 Degrees Celsius
      175°C 下 1200 V 芯片比导通电阻 RSP(总面积基准)变化趋势

      Wolfspeed 首席商务官 Cengiz Balkas 博士表示:“凭借先前第四代 (Gen 4) 技术,Wolfspeed 实现了客户所需的开关性能突破,而在不到两年后的今天,我们推出了第五代 (Gen 5) 技术,使得工程师们能够在 5x5 mm 的碳化硅 (SiC) 封装内获得尽可能高的电流。最让我兴奋的不仅仅是我们的创新节奏,更是这项技术为客户带来的可能性:助力加速打造针对实际工况条件的更智能、更高效且小型化的系统方案。”

      汽车 OEM 厂商持续面临实现电气化目标的压力,而车辆成本、安全性、续航里程和充电基础设施的配套完备度依然是阻碍消费者更大范围采用电动汽车的障碍。Wolfspeed 第五代 (Gen 5) 技术旨在全面解决这些障碍,并为比导通电阻 (RSP)  — 衡量 MOSFET 有源芯片面积效率的核心品质因数 — 树立了新的标杆。第五代 (Gen 5) 产品使得系统架构师能够设计更紧凑的牵引逆变器,提高单次充电的续航里程,从而优化昂贵的电动汽车电池配置。同时此技术可用于开发固态断路器,以替代传统机械继电器,为碳化硅 (SiC) 开辟了新的应用机会,并为电动汽车 (EV) 充电基础设施设立了新的效率标准。该项技术的优势远不止覆盖汽车领域,工业电源等应用同样能从第五代 (Gen 5) 技术优异的开关性能中获益。

      实现行业领先的单位碳化硅芯片面积载流能力

      与竞品 5x5 mm 封装碳化硅 (SiC) MOSFET 相比,基于 Wolfspeed 第五代 (Gen 5) 技术的系统可在高温条件下依旧实现尽可能高的电流。Wolfspeed 对导通电阻 RDS(ON) 的持续优化解决了两项备受关注的设计挑战:

      • 与目前市售的竞品 1200-V 解决方案相对比,其最高可降低 27% 的比导通电阻 RSP,显著改善了系统级导通损耗。1200-V QEM50120-25D10 实现了 175℃ 芯片级比导通电阻 RSP 为 3.4 mΩ-cm2,750-V QEM50075-025D10 实现了 175℃ 芯片级比导通电阻 RSP 为 2.0 mΩ-cm2。
      • 通过针对两个电压平台均实现超窄 +/- 18% 导通电阻 RDS(ON) 分布,减少了对系统级设计裕量的需求。

      赋能实现经久耐用的设计

      Wolfspeed 第五代 (Gen 5) 技术包含了与第四代 (Gen 4) 技术平台相同的体二极管,但同时将结温能力提升至 200℃ 连续工作(215℃ 有限寿命)— 进一步展现了 Wolfspeed 致力于帮助客户构建真正持久耐用系统的承诺。这些 MOSFET 在实现基准导通电阻 RDS(ON)的同时,凭借软恢复体二极管保持了出色的开关能量;通过进一步改善反向恢复电荷,整体开关损耗也有所降低。

      基于商业化成熟的平台进行设计

      第五代 (Gen 5) 为客户提供了从方案导入 (design-in) 到量产的直接、低风险路径。即使面对持续攀升的人工智能 (AI) 需求,对于车规级产能爬坡的准备工作也不会产生影响。第五代 (Gen 5) 技术是依托 Wolfspeed 位于美国纽约州莫霍克谷的可爬坡量产的 200mm 器件制造工厂进行设计、制造、认证的第二个 Wolfspeed MOSFET 技术代际。其新产品导入 (NPI)、样品测试和客户验证采用 200 mm 量产材料完成。此外,量产无需新的制造设备。

      Wolfspeed 功率器件与封装开发副总裁 Adam Barkley 博士表示:“我们的平面型 (Planar) MOSFET 技术仍有创新的空间。第五代 (Gen 5) 技术建立在我们客户熟悉的工具和工艺基础上,为下一代项目创造了一条低风险的升级路径。对于面临紧迫开发时间表的客户而言,这意味着更快的验证、更快的认证和更快的推向市场速度 — 同时无需牺牲用户认可且信赖的性能。”

      要了解 Wolfspeed 如何实现上述性能,请查阅 Adam Barkley 博士的文章 成果导向研发:第五代 (Gen 5) 技术实现实际工况高性能的三大路径。

      供货与资源

      目前,QEM50120-025D10 和 QEM50075-025D10 的样品通过 Wolfspeed 的直接销售代表向特定客户提供。随着市场需求和客户要求最终确定,预计从 2026 年至 2027 年初将陆续推出更多 750 V 至 1200 V 的新产品。

      Wolfspeed 将于本周在德国 PCIM 展会 7-435 号展位展示第五代 (Gen 5) 技术。

      关于 Wolfspeed, Inc.

      Wolfspeed(美国纽约证券交易所上市代码:WOLF)在全球范围内推动碳化硅技术采用方面处于市场领先地位,这些碳化硅技术为全球最具颠覆性的创新成果提供了动力支持。作为碳化硅领域的引领者和全球最先进半导体技术的创新者,我们致力于为人人享有的美好世界赋能。Wolfspeed 通过面向各种应用的碳化硅材料、功率模块、分立功率器件和功率裸芯片产品,助您实现梦想,成就非凡 (The Power to Make It Real™)。了解更多详情,敬请访问 www.wolfspeed.com。

      Wolfspeed® 是 Wolfspeed, Inc 已注册商标。The Power to Make It Real™ 是 Wolfspeed, Inc 使用中商标。

      前瞻性声明

      本新闻稿包含涉及已知和未知风险与不确定性的前瞻性声明,这些风险与不确定可能导致 Wolfspeed 的实际结果与前瞻性声明中指出的结果存在重大差异。前瞻性声明本质上讨论的是不同程度存在不确定性的事项,例如关于 Wolfspeed 战略计划、优先事项、增长机会及实现盈利能力的声明。由于 Wolfspeed 提交给美国证券交易委员会("SEC")文件中详述的因素(包括其最近的 10-K 表年度报告及后续提交给 SEC 的文件),实际结果可能存在重大差异。这些前瞻性声明代表 Wolfspeed 在本新闻稿发布之日的判断。除美国联邦证券法要求外,Wolfspeed 不承担在本新闻稿发布之日后更新任何前瞻性声明的意图或义务。

      联系方式
      媒体关系:
      media@wolfspeed.com
      投资者关系:
      investorrelations@wolfspeed.com

      需要了解信息?联系我们
      在线购买查询代理商

      支持

      需要了解信息?联系我们
      在线购买查询代理商

      更多文章

      Nov 04, 2026

      Wolfspeed Reports Financial Results for the First Quarter of Fiscal 2027

      阅读更多
      Oct 29, 2026

      Wolfspeed商用化推出透明碳化硅技术,助力AR增强现实与量子计算应用

      阅读更多
      Oct 28, 2026

      Wolfspeed与博格华纳签署多年期碳化硅器件协议,助力电动汽车未来发展

      阅读更多
      Oct 15, 2026

      Wolfspeed, Inc. Announces Date of Fiscal First Quarter Earnings Call for November 4, 2026

      阅读更多

      Footer

      Wolfspeed Logo

      Social Media

      Footer Navigation

      • 联系
      • 哪里购买
      • 授权
      • 供应商和承包商

      Legal

      • 隐私政策
      • Cookie 政策
      • 使用条款
      • 可及性
      版权 © 2026 Wolfspeed, Inc.