Rhombus 採用 Wolfspeed SiC 元件,實現更快電動汽車充電速度
雙向充電可實現電網和汽車之間的電力流動,實現電力存儲和非電網可再生電力資源的集成
電動汽車(EV)充電和電源轉換技術的領軍企業 Rhombus Energy Solutions 與全球碳化矽(SiC)技術引領者 Wolfspeed, Inc., (美國紐約證券交易所上市代碼:WOLF)的重要合作,將在其EV2flex™ 系列充電基礎設施產品中採用 Wolfspeed SiC MOSFET,這將為其產品帶來更高效率、更高功率密度和更快充電時間。
Rhombus 的 EV2flex™ 充電基礎設施包括了一系列的產品,可以實現快速、雙向充電和高效儲能。充電式汽車對電網(Vehicle-to-grid, V2G)支持充電電網和汽車之間的電力流動,使得一輛被充電的汽車也可以在需要的時候變成一個電源,並最終增強電網的穩定性。
Rhombus Energy Solutions 公司高級副總裁兼總經理 Deanne Davidson 表示:“Wolfspeed 清晰地展示了其 SiC MOSFET 的高附加值,我們很高興與 Wolfspeed 在先進技術產品方面開展合作。Rhombus 保持發展並成為充電式汽車對電網(Vehicle-to-grid, V2G)充電系統的領先供應商,Wolfspeed 的 SiC MOSFET 作為關鍵元件發揮著重要作用,助力 Rhombus 滿足不斷增長的電動汽車直流快速充電市場的需求。 ”
Wolfspeed 功率半導體業務高級副總裁兼總經理 Jay Cameron 表示:“Wolfspeed 很高興能與 Rhombus 開展合作,因為我們相信雙向充電對於電網穩定性而言是一項可以改變遊戲規則的重要技術。我們的 SiC 解決方案可以説明加速這一轉型。SiC 可以同時提升功率系統效率和功率密度,從而實現更快速、更可靠的電力傳輸。Wolfspeed 在全產業範圍內引領從 Si 向 SiC 的轉型,這對於我們追求更高效和創新的方式來支援電網(例如雙向電動汽車充電)至關重要。”
Wolfspeed 憑藉著引以為傲的 30多年 SiC 研發歷史和對於 SiC 功率元件的精深技術,成為 Rhombus 的首選 SiC 供應商。 Wolfspeed 1200V SiC MOSFET 有助 Rhombus 的 EV2flex-120™ 充電基礎設施。Wolfspeed 的第三代 MOSFET 提供優異的性能和可靠性,能夠充分滿足工業、能源、汽車等眾多應用的要求。
Rhombus EV2flex™ 產品組合的最新產品EV2flex-120™ 雙通道(dual channel)將在美國加利福尼亞州長灘的2022 先進清潔交通展覽會(2022 Advanced Clean Transportation (ACT) Expo)展示。
此新聞通稿原文與全文,敬請瀏覽英文版內容。