Skip to Main Content
  • English
  • 简体中文
  • 繁體中文
联系
View Cart
Corporate

Rhombus 采用 Wolfspeed SiC 器件,实现更快电动汽车充电速度

Oct 09, 2023
  • English
  • 简体中文
  • 繁體中文
  • Share on Facebook
  • Share on Twitter
  • Share on LinkedIn
  • Share in an email

双向充电赋能电网和汽车之间的电力流动,实现电力存储和非电网可再生电力资源的集成

2022 年 5 月 9 日,美国北卡罗来纳州达勒姆市、加利福尼亚州圣迭戈市讯 – 电动汽车(EV)充电和功率转换技术的领军企业 Rhombus Energy Solutions 近日宣布了与全球碳化硅(SiC)技术引领者  Wolfspeed, Inc., (美国纽约证券交易所上市代码:WOLF)的重要合作,将在其EV2flex™ 系列充电基础设施产品中采用 Wolfspeed SiC MOSFET,这将为其产品带来更高效率、更高功率密度和更快充电时间。

Rhombus 的 EV2flex™ 充电基础设施包括了一系列的产品,可以实现快速、双向充电和高效储能。车网互动(Vehicle-to-grid, V2G)充电支持电网和汽车之间的电力流动,使得一辆被充电的汽车也可以在需要的时候变成一个电源,并最终增强电网的稳定性。

Rhombus Energy Solutions 公司高级副总裁兼总经理 Deanne Davidson 表示:“Wolfspeed 清晰地展示了其 SiC MOSFET 的高附加值,我们很高兴与 Wolfspeed 在先进技术产品方面开展合作。Rhombus 保持发展并成为车网互动(Vehicle-to-grid, V2G)充电系统的领先供应商,Wolfspeed 的 SiC MOSFET 作为关键元器件发挥着重要作用,助力 Rhombus 满足不断增长的电动汽车直流快速充电市场的需求。 ”

Wolfspeed 功率半导体业务高级副总裁兼总经理 Jay Cameron 表示:“Wolfspeed 很高兴能与 Rhombus 开展合作,因为我们相信双向充电对于电网稳定性而言是一项可以改变游戏规则的重要技术。我们的 SiC 解决方案可以帮助加速这一转型。SiC 可以同时提升功率系统效率和功率密度,从而实现更快速、更可靠的电力传输。Wolfspeed 在全产业范围内引领从 Si 向 SiC 的转型,这对于我们追求更高效和创新的方式来支持电网(例如双向电动汽车充电)至关重要。”

Wolfspeed 凭借着引以为傲的 30多年 SiC 研发历史和对于 SiC 功率器件的精深技术,成为 Rhombus 的首选 SiC 供应商。 Wolfspeed 1200V SiC MOSFET 赋能 Rhombus 的 EV2flex-120™ 充电基础设施。Wolfspeed 的第三代 MOSFET 提供优异的性能和可靠性,能够充分满足工业、能源、汽车等众多应用的要求。

Rhombus EV2flex™ 产品组合的最新产品EV2flex-120™ 双通道(dual channel)将在美国加利福尼亚州长滩的2022 先进清洁交通展览会(2022 Advanced Clean Transportation (ACT) Expo)展示。

关于Rhombus Energy Solutions

Rhombus 开发和制造双向电动汽车充电系统,包括EV2flex™ 系列充电基础设施、适合为搭载 V2G 功能的电动汽车车队充电的高效功率转换系统和能量管理系统(EMS)软件、储能以及微电网应用。我们高可靠性的解决方案是基于数十年经验的成果,开发适用于不同应用和部署场景的高功率系统,包括 UL-1741-SA 系统至电网解决方案。了解更多详情,敬请访问:www.RhombusEnergy.com。EV2flex™ 和 EV2flex-120™ 是 Rhombus Energy Solutions 的商标。

关于 Wolfspeed

Wolfspeed(美国纽约证券交易所上市代码: WOLF)引领碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)技术在全球市场的采用。我们为高效能源节约和可持续未来提供业界领先的解决方案。Wolfspeed 产品家族包括了 SiC 材料、功率开关器件、射频器件,针对电动汽车、快速充电、5G、可再生能源和储能、以及航空航天和国防等多种应用。我们通过勤勉工作、合作以及对于创新的热情,开启更多可能。了解更多详情,敬请访问 www.wolfspeed.com。 Wolfspeed® 是 Wolfspeed, Inc. 的注册商标。

如需查看此新闻通稿的原稿内容,敬请访问:

本译文仅供参考,只有英文原稿才可以被视为权威资料来源。
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
版权 © 2024 Wolfspeed, Inc.