Wolfspeed Logo

Main menu navigation

  • 产品

    • 碳化硅功率模块
    • 分立式碳化硅MOSFET
    • 分立式碳化硅肖特基二极管
    • 碳化硅 MOSFET – 裸芯片
    • 碳化硅肖特基二极管 – 裸芯片
    • 参考设计
    • 栅极驱动板
    • 评估套件
    • 材料产品
    • 专利
  • 应用

    • 人工智能

      • 数据中心和服务器电源
      • 不间断电源
    • 汽车

      • 电动汽车动力总成
      • 车载充电机
      • 车载 DC/DC 转换器
    • 电动交通

      • 商用、建筑与农业车辆
      • 火车和牵引
    • 工业电机

      • 低电压电机驱动
      • 热泵与空调
      • 伺服驱动
    • 可再生能源

      • 储能系统
      • 快速充电
      • 太阳能系统
      • 户用和轻型商业太阳能系统
      • 工业和商业太阳能系统
    • 材料应用
  • 工具 & 支持
  • 公司

    • 关于
    • 地点
    • 高层领导
    • 强大的视角
    • 品质
    • 可持续性
    • 新闻
    • 活动
  • 职业
  • 投资者
  • English
  • 简体中文 - Chinese (Simplified)
  • 繁體中文 - Chinese (Traditional)
联系
    View Cart

    面包屑导航

    • 主页
    • 知识中心
    • 固态变压器
    • 响应市场需求,以可靠的碳化硅基固态变压器为 AI 人工智能赋能
    固态变压器

    响应市场需求,以可靠的碳化硅基固态变压器为 AI 人工智能赋能

    Ashish Kumar 博士中高电压研究科学家
    Mar 05, 2026

      Article

      英伟达在 2025 年 Computex 上宣布的 800V 高电压直流架构——从根本上改变了人工智能工厂的电力传输方式,直接提升了 GPU 密度和效率1。通过以更高电压分配电力,显著减少了布线要求,为额外 GPU 腾出机架空间,并实现了新兴的 1MW 机架设计。该架构可将端到端电源效率提升高达 5%,并将维护成本降低 70%。碳化硅是关键赋能技术:800V直流母线需要 1200V 碳化硅 MOSFET 用于 AC-DC 整流和 DC-DC 转换,可将转换损耗降低 25-40%。

      图1:英伟达下一代 AI 人工智能数据中心中的 800V 直流配电架构1

      然而,实现这一愿景需要解决一个上游问题。在图2中,国际能源署 IEA 警告称,大约 20% 的计划内数据中心项目因电网限制和传统变压器供应链瓶颈而面临延期风险2。缩短 AI 人工智能数据中心的建设周期对于减轻此风险至关重要。加速的全球部署正在延长连接数据中心设施与公用事业电网的中电压变压器的采购和安装周期。中电压变压器的可获性正成为 AI 人工智能数据中心扩张的主要制约因素之一,其交货期长达 3 年3。

      图2:面临并网延迟的数据中心建设项目吉瓦时数2

      解决方案在于 SST 固态变压器 — 一种基于电力电子的替代传统铁芯变压器的方案,它可以将中电压电网电力直接转换为 800V 直流电,从而极大地压缩部署时间线,并实现模块化、可扩展的电网互联。

      碳化硅再次成为赋能技术:中高电压碳化硅器件是加速 SST 固态变压器发展的关键半导体突破,它能够实现传统硅材料无法达到的更高开关频率、更优热性能和紧凑外形。由此看来,碳化硅在 AI 人工智能数据中心革命中的作用远不止于机架内部——它对于从电网到 GPU 的整个电力传输链都至关重要。

      并网的可再生能源正被更多地用于当今数据中心的电力基础设施。但随着功耗水平增加,以及超大规模企业接入更大规模电网 – 或创建自己的微电网 – 确保功率转换在快速变化的负载曲线下保持稳定且可靠是一个亟待攻克的工程障碍。

      简而言之,电力可获性至关重要,而 SST 固态变压器可能是 AI 人工智能领域的“白马”。

      为什么变压器很重要?

      传统变压器很常见,其根本目的是升降交流输入电压,并将电力从 A 点传输到 B 点。它们可能非常庞大,尽管性质相对简单,包含沉重的铜绕组和磁芯以“变压”到合适的输出电压。电子制造商正在重新构想变压器概念,转向 SST 固态变压器,用轻量级的固态半导体器件取代沉重的铜线圈。与传统变压器不同,SST 固态变压器能更快地响应变化需求,并智能地调整其功率流和输出。早期的 SST 固态变压器概念可能会整合传统上由开关设备和UPS/电池系统提供的功能,使直流计算负载能够直接从公用电网或替代电源获得电力。

      至少,如果 SST 固态变压器能够满足未来 800V 直流机架架构将带来的可变功率范围,它本身就很有价值。但高功率密度的 SST 固态变压器为数据中心 OEM 原始设备制造商带来了巨大价值,他们正试图在不牺牲供电正常运行时间的情况下,充分利用 AI 人工智能园区极其宝贵的地面空间。一些制造商正在寻找独特的方法,将更智能的保护和控制算法与稳健的隔离相结合,以实现预测性维护,旨在避免任何电力停机。

      在采购传统变压器面临商业挑战的同时,SST 固态变压器的试点部署正在进行中。数据显示,到2025年,数据中心的扩建和启动可能导致长达数年的交货期和近30%的必要变压器短缺4。

      通过中高电压碳化硅器件实现可靠 SST 固态变压器的两种途径

      AI 人工智能数据中心的电源输入通常连接到 13.8 - 35 kV 交流电等级。SST 固态变压器将高电压交流输入转换为连接到计算机架的800V直流输出。图3展示了一个典型 SST 固态变压器架构的简化构建模块,该模块由多个基于单元直流母线和功率器件电压等级的级联转换器单元组成。

      图3:由多个级联单元组成的典型 SST 固态变压器架构

      Wolfspeed 一直在与领先的 SST 固态变压器制造商合作,以了解他们的核心限制。Wolfspeed的中电压到高电压裸芯片和模块产品组合正在扩大,提供碳化硅选项,使得能够可扩展地采用碳化硅,从而实现比传统解决方案高出数倍的功率密度。下面的表 1 总结了基于中电压和高电压碳化硅的 SST 固态变压器设计之间的一些权衡。

      Design nuances
      MV-rated SiC power devices <5kV blocking voltage
      HV-rated SiC power devices >5kV blocking voltage
      Architecture
      Series stacking of multiple devices, often in three to five-level architectures
      Wolfspeed 10kV die can enable a simple two-level cell
      Modularity
      Smaller building blocks are easier to handle and service
      Larger and less modular therefore not as easy to handle
      Insulation
      Requires precise attention to insulation coordination between cells
      Simpler insulation
      Control Scheme
      Control algorithm needed to gate the series switches for a cleaner output
      Less complex control scheme due to fewer cells
      Gate Driver
      3.3kV rated SiC gate drivers are commercially available
      Very few compatible solutions available above 3.3 kV, requiring vendors to do custom development and qualification
      Electromagnetic Interference (EMI)
      Multi-level architecture requires smaller dv/dt
      Switch with high dv/dt requiring ultra-low-parasitic design

      表1:使用中电压和高电压额定碳化硅器件设计的 SST 固态变压器之间的关键细微差别

      好消息是,几种碳化硅技术节点现已可集成到设计中,为各种 SST 固态变压器架构提供了灵活的路径。对于优先考虑基于中电压器件的 SST 固态变压器的设计人员来说,WolfPACK优异的开关性能有助于减小无源器件尺寸,并且与 2 kV 器件相比,该器件具有 15% 的更高电压裕量,为系统设计人员提供了为完整 1500V 直流母线供电的灵活性。

      但回到我之前关于电源可靠性的观点,因此每个中电压 Wolfspeed 模块的设计都考虑到了耐久性。这些 WolfPACK 模块因其极低的宇宙射线失效率性能,能在各种海拔高度下提供可预测的性能。

      CAB5R0A23GM4/T  2300V、5 mW 半桥模块,可选预涂导热界面材料

      通往基于高电压直流单元的 SST 固态变压器的清晰路径

      对于高电压(>5 kV  阻断电压)设计,SST 固态变压器设计人员可以通过采用 Wolfspeed 的新型 10 kV 碳化硅功率MOSFET 实现更简单的单元架构。CPM3-10000-0300A  实现了 99% 的卓越转换效率,与传统的基于高压硅 IGBT 的设计相比,这可以使热冷却系统体积减少 50%。SST 固态变压器中更高的开关频率直接减小了磁性元件的尺寸和重量,因为所需的磁线圈和磁芯尺寸随频率增加而减小。为了保持磁性元件紧凑,SST 固态变压器功率级通常针对高于 10,000 Hz 的开关频率。传统的 6500 V 硅 IGBT 具有高开关损耗,通常仅限于几百赫兹的开关,这使得基于硅 IGBT 的高电压直流单元 SST 固态变压器不切实际。相比之下,Wolfspeed 10 kV 碳化硅 MOSFET 可以在10,000 Hz以上运行,具有显著更低的开关损耗和更快的开关速度,使得紧凑、轻量化的 SST 固态变压器成为可能。

      Rendering of Wolfspeed's 10000 V Bare Die silicon carbide (SiC) MOSFET
      CMP3-10000-0300A 10,000V, 305 mW 碳化硅 MOSFET 裸芯片

      双极型退化是高电压碳化硅器件长期运行后失效的主要原因之一。Wolfspeed 10kV MOSFET 也是其同类产品中首个商业化碳化硅器件,其通过体二极管工作寿命测试验证了双极稳定性,在超过 1000 小时的测试中未出现双极退化。此外,CPM3-10000-0300A 在典型的 6000V 直流工作条件下,其宇宙射线失效率要求比行业标准优异 4 倍,确保了 SST 固态变压器在整个使用寿命期间更少的单点故障。虽然对于一个新的技术节点来说,这些说法可能听起来很大胆,但请允许我解释为何可以相信这些数据。Wolfspeed 在宽禁带材料开发方面有着悠久的历史,并且已经展示 >5kV 碳化硅功率器件近 20 年。作为我们中高电压部门的一名研究科学家,我感觉自己完成了一个循环,并为这项我曾以多种身份亲身参与的技术感到自豪。2021 年,我发表了题为“高电压碳化硅功率器件在中电压功率变换器应用中的研究”的博士论文。我的大部分博士研究都是基于 Wolfspeed 的 10 kV 碳化硅 MOSFET。中高电压碳化硅长期以来一直是 Wolfspeed 擅长的领域!

      我们从这里走向何方?

      如果 SST 固态变压器是答案(我相信是的),那么要实现更快的推向市场的速度,需要的就不仅仅是碳化硅 MOSFET 制造商的推动。SST 固态变压器设计并非易事,而且关键部件在正确的电压等级上并不广泛可用,这可能需要 SST 固态变压器供应商进行定制开发,并使得多供应商采购成为挑战。

      考虑到 SST 固态变压器处理的功率,安全性至关重要。必须精心设计保护方案,并且高电压节点需要毫秒级的直流故障清除能力。公用事业客户仅将转换器效率作为目标基准的日子已经一去不复返了。效率是入场券 – 但安全性和耐久性才是差异化因素。

      虽然适用于额定电压 3.3 kV 及以下的碳化硅器件的栅极驱动器在市场上可以买到,但适用于高电压碳化硅的兼容栅极驱动器却非常稀缺。与高电压碳化硅器件兼容的中频磁性元件和绝缘系统也尚未商品化,这使得器件设计的责任落在了 SST 固态变压器供应商身上。我确信,通过合适的合作伙伴关系,碳化硅 MOSFET集成器件制造商能够提供 SST 固态变压器所需的性能,但我们需要来自各类电子制造商的集体推动来填补这些空白。

      电源和无源电子制造商或许正面临一个不可多得的机遇,来塑造像 AI 人工智能这样改变生活的技术部署的步伐和程度。对于其他供应商,我衷心期望,通过大家的齐心协力,提供对于为更可靠的 AI 人工智能基础设施供电至关重要的组件。

      来源:

      1. NVIDIA:Building the 800 VDC Ecosystem for Efficient, Scalable AI Factories
      2. IEA: AI and energy security report
      3. Northfield Transformers: Preparing for the Next Surge: How Data Center Expansion is Reshaping Transformer Demand
      4. Transformer Magazine: U.S. faces 30% transformer shortfall in 2025

      Download this White PaperDownload the PDF
      Technical SupportPower Applications Forum
      Request SamplesVisit the Sample Center

      支持

      Download this White PaperDownload the PDF
      Technical SupportPower Applications Forum
      Request SamplesVisit the Sample Center

      Footer

      Wolfspeed Logo

      Social Media

      • We Chat

      Footer Navigation

      • 联系
      • 哪里购买
      • 授权
      • 供应商和承包商

      Legal

      • 隐私政策
      • Cookie 政策
      • 使用条款
      • 可及性
      版权 © 2026 Wolfspeed, Inc.

      更多文章

      查看所有

      构筑关键电源转换新基石

      随着人工智能规模的不断扩展,人们越来越关注上游电力资源能否跟上快速扩张的数据中心部署需求。Amperesand 正通过开发高可靠性、中电压、碳化硅基固态变压器,助力构建未来电网的基石。阅读更多内容,了解 Amperesand 与 Wolfspeed 如何携手实现这一目标。
      继续阅读 案例分析

      超越硅基极限:
      高压碳化硅如何重新定义关键电源

      继续阅读 Thought Leadership