AMP 创新型电动汽车充电解决方案采用 Wolfspeed E-系列碳化硅器件
2022 年 11 月 9 日,美国北卡罗来纳州达勒姆市、加利福尼亚州洛杉矶市讯 – 电动交通电池管理和充电技术的全球引领者 AMP 公司于近日宣布,将在 AMP 电动交通能量管理单元中采用 Wolfspeed E-系列碳化硅 MOSFET。通过采用 Wolfspeed 创新型碳化硅技术,将 助力 AMP 优化电池性能、充电和成本。
AMP 公司硬件工程副总裁 Jiaqi Liang 表示:”在 AMP,我们很清楚碳化硅对于推进汽车电动化的关键重要性。我们很高兴能与 Wolfspeed 开展合作,以期实现更绿色环保、更智能的未来。Wolfspeed 碳化硅在 AMP 能量管理单元(Energy Management Unit, EMU)中的采用,将带来更高的功率密度、更高的效率、更好的平台可扩展性以及更精确的充电控制。通过座舱空间、充电时间、更低成本等方面的提升,用户将深切地感受到所有这些变化。”
AMP 业已就绪的能量管理解决方案将超快速 DC 充电、DC-DC、双向车载 AC 充电集成在单个平台,提供更为优异的充电体验、监测、养护和电池性能。
Wolfspeed 功率半导体高级副总裁兼总经理 Jay Cameron 表示:“AMP 采用 Wolfspeed 技术,反映了汽车产业对于碳化硅不断增长的需求。满足车规认证的 Wolfspeed 650V 和 1200V E-系列碳化硅 MOSFET 产品组合的扩展,将助力 AMP 轻松布局适合 400V 或 800V 系统的产品。”
Wolfspeed E-系列 MOSFET 针对汽车应用优化,满足包括牵引逆变器、电动汽车车载电池充电、高电压 DC-DC 转换器在内的多种需求。
关于 Wolfspeed:
Wolfspeed(美国纽约证券交易所上市代码: WOLF)引领碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)技术在全球市场的采用。我们为高效能源节约和可持续未来提供业界领先的解决方案。Wolfspeed 产品家族包括了 SiC 材料、功率开关器件、射频器件,针对电动汽车、快速充电、5G、可再生能源和储能、以及航空航天和国防等多种应用。我们通过勤勉工作、合作以及对于创新的热情,开启更多可能。了解更多详情,敬请访问 www.wolfspeed.com。Wolfspeed® 是 Wolfspeed, Inc. 的注册商标。
关于 AMP:
AMP 总部位于美国洛杉矶,并在底特律、班加罗尔、伦敦、斯图加特、上海设有办公室。AMP 是电动交通应用能量管理解决方案的全球引领者。自 2017 年起,AMP 通过业界领先的软件、硬件与云智能,掌握先进的充电技术和电池管理技术。如需了解 AMP 更多信息,敬请访问:www.amp.tech 或关注领英 @amp-energy-management 。
如需查看此新闻通稿的原稿内容,敬请访问:
本译文仅供参考,只有英文原稿才可以被视 为权威资料来源。